This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:带内杂散

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1328556/ads5294-in-band-spur

器件型号:ADS5294

您好!

我们正在测试 ADS5294本底噪声、并已观察到如下杂散。 测试设置:

ADC 采样率:60MSPS、

没有输入馈送到 ADC。 (输入连接器打开)

目标频带为10MHz、在10MHz 下会观察到一个并不总是存在的杂散。 电路板上有64个通道路由、其中包含8个 ADS5294 IC。

增加分析窗口后、观察到的图如下所示:

     如何消除或降低带内杂散(10MHz)? 存在可能导致  信号处理器中错误检测的问题。 即使 没有输入馈送到 ADC、也可以在信号处理器输出端观察到许多杂散目标、并且我们希望排除10MHz 的杂散、 这是错误检测的原因之一。

此致、

阿什什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    您可能提供一个外部时钟输入。 是这样吗? 您能否检查从60MHz 到65MHz 的外部时钟频率、看看此杂散频率是否发生了变化? 在您的设置中、您在任何地方使用10MHz 参考时钟进行锁定?

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    是的、我们有10MHz 基准连接到矢量信号发生器和外部时钟发生器。 但在该操作期间、矢量信号发生器关闭。 共享的图没有来自 VSG 的输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    当输入悬空时、我们在设置中也会遇到类似的问题。 我们必须关闭在设置中任何位置使用的10MHz 信号源以避免耦合。 您能试一下吗?  

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我们关闭了10MHz 信号源、仍然能够观察到杂散。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    您能否尝试短接 ADC 的输入、看看它是否消除了杂散?

    此致、

    沙比尔