This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3578:一些模拟输入关断固定值、另一些非常准确。

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3578, ADS8678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1330908/tlc3578-some-analog-inputs-are-off-by-fixed-amount-others-are-very-accurate

器件型号:TLC3578
主题中讨论的其他器件: ADS8678

我正在使用 TI TLC3578IPW 来测量电路板上的电源电压。  与 ADC 输入引脚上的模拟电压相比、一些数字结果非常精确。  一些数字结果会相差固定值。  我看了很多读数、数字结果都非常一致。  换句话说、 每次读取结果的变化不超过10mV。

最坏情况下的读数对应于来自 TPS7A9001DSKR LDO 的1.0V 电源。  读数为0.936V、其中模拟电压为0.999V。  5V 和3.3V 电源的数字结果处于各自模拟电压的20mV 范围内。

CFR 编程为0xE04 (BTC、短采样、内部转换时钟、单端、单次触发 EOC)

SCLK 是5MHz 频率。  Vref 为4.0V、并具有20mV 的纹波 p-p。

为什么与其他电源相比、1V 电源的数字读数相差得多?  我可以向 TI 提供原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    请分享您的原理图、我们来看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如何将原理图上传到 TI。  这是公司的 IP、所以我不想在公共论坛上发布它。

    此外、我读取测试寄存器 B、C、D 并获得以下值:

    B:0

    C:0x2002

    D:0x1ff9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    您可以向我发送直接消息-发送朋友请求、我们可以离线聊天。  另外、TLC3578将推出"最晚可采购期限"、如果您希望长期供货、不妨考虑将设计更改为使用 ADS8678。  对于测试代码、您使用的是二进制补码模式还是直接二进制模式?  您使用的基准电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    有关测试电压、请参阅第19页的表、测试电压应如下所示:

    测试 C 为 FS、B 为中标度、D 为 FS +。  请查看此视频、它可能有助于解释您在转换结果中看到的错误:

    https://www.ti.com/video/5476574757001

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 ADC 读取的针对测试寄存器 B 的值(中量程代码)与值0000h 或0v 相匹配。  寄存器 C 读取的值为2002h、这是2000h 的2个倒计时。  寄存器 D 读取的值为1ff9h、等于1fffh 后的6。  这些值解释了我在1V 模拟电源上读出的63mV 误差吗?  如果是、除了 REFM 和 REFP 之间的10uF 和0.1uF 电容器外、还可以采取哪些措施来提高这些引脚旁边的电路板上的这些电容器的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    测试电压偏差不匹配。  如果您的基准电压为4.096V、则 LSB 大小为4.096/16384、或~250uV。  6LSB 的差值只会~1.5mV。  您是否观看了我建议您观看的视频?