This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE882H1EVM:HART TX 始终启用

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE882H1, AFE882H1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331086/afe882h1evm-hart-tx-always-enable

器件型号:AFE882H1EVM
主题中讨论的其他器件:AFE882H1

从 USB 为 AFE882H1供电时、一切都按预期运行  
例如、当 DEMOD 被启用时、HART 模块被禁用  

但我们已尝试通过微控制器为 AFE882H1供电、器件的行为非常怪异  
像 HART OUT 始终传输标记信号一样、即使在设置 DAC_DATA 寄存器后、DAC 也会发出意外的数据  

您能帮助我们吗?

谢谢。
阿尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarti:

    启用 HART 输出 FSK 以响应/RTS 为高电平。 当/RTS 为高电平时、您将在 MOD_OUT 引脚上看到 FSK。  

    您是否检查过微控制器和器件是否有共用接地? 电源电压是否匹配? 我认为这可能是连接问题、因此获得一份您的电路可能会有所帮助。 您是否能够发送原理图的副本?

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Joseph、

    启用 HART 输出 FSK 以响应/RTS 为高电平。 当/RTS 为高电平时、您将在 MOD_OUT 引脚上看到 FSK。  
    我们在示波器上对其进行了检查、RTS 为低电平(0V)

    您是否检查过微控制器和器件是否有共用接地?
    是的、微控制器和器件有一个共用接地。

    电源电压是否匹配?
    是的、从主板获取电源、IOVDD 为1.8V、PVDD 为3.5V。
    移除跳线 J26和 J27

     您是否能够发送原理图的副本?
    目前、我们尚未准备好我们正在处理 AFE882H1EVM 的原理图。


    完成这些连接后、我们可以在 HART_OUT 上看到连续传输。

    此致、
    阿尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarti、您好!

    根据数据表图、如果 RTS 为低电平并且器件的队列中没有要传输的内容、器件将输出重复的 Mark 传输:

    如果消息已排队、设备将调制消息。 完成后、它将重新启动重复的 Mark 传输。


    对于意外的 DAC 数据、您能否提供有关寄存器配置或您看到的行为的更多信息?

    谢谢。
    卢卡斯