This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:原理图审阅

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, ADS131M04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331684/ads131m04-schematic-review

器件型号:ADS131M04

您好,

客户使用 ADS131M04进行设计、请帮助查看原理图。

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reha、

    请查看我的反馈。

    • 如果客户不想从他们的微控制器控制引脚12 (/CS)、应该连接至 GND、而不是 DVDD。
    • 客户复制了 ADS131M04EVM 的电源电路、EVM 上用于 AVDD 和 DVDD 的0.1欧姆电阻用于 在任何客户想了解 ADC 消耗的电流时测量电流、 因此、如果该客户没有此要求、可以删除此客户原理图中的 R12和 R13。
    •   当客户希望 使用输入通道 进行电流测量时、ADS131M04EVM 上的负载电阻器是根据使用的电流范围和 CT (电流互感器)的匝数比规格设计和选择的。 将两个相同的负载电阻器 与连接到 GND 的公共点串联使用、而不是使用一个负载电阻器以获得出色的 THD 性能。 这种分负载电阻器配置可确保馈送到 ADC 正负端子的波形彼此相差180度、从而通过此 ADC 提供理想的 THD 结果。 如果该客户不使用这些通道进行电流测量、则不需要这些电阻器(例如 AIN0上的 R3和 R4)。
    •  模拟输入(AIN3)可以保持悬空、但将 其连接到 GND 是 安全的解决方案、因为输入悬空可能会浮动到 ADC 器件电压范围之外、这可能会导致问题。
    • 如果不需要接地分离(AGND 和 GND)、建议使用实心接地层以获得最佳性能。
    • 客户从我们的应用手册中复制了电路、因此输入保护效果很好。

    Br、

    戴尔