This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43204:数据转换器论坛

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331457/dac43204-data-converters-forum

器件型号:DAC43204

原始问题 :DAC43204:如何对 DAC 输出进行编程-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

在 VDD 5V 下、设计可以正常工作、但相同的电路和寄存器设置对1.8V Vdd 和 Vref 不起作用为什么如此

我的原理图如下

寄存器设置

0x1F 为0FF9

0x03为0400

0x05为0000

0x19 F300 总是输出2V、这怎么会发生?

同样的设置适用于 VDD 5V 并提供适当的输出值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!  

    使用1.8V 电源时、是否能够从寄存器读回数据?  

    此外、DAC 输出不能为2V、而 VDD 不能为1.8V。 您能否测量 VDD 和 DAC 输出以检查输出是否真的大于 VDD?

    此致!

    K·琼斯