This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830:DAC8830的 TINA 模型

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8830, DAC8831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331511/dac8830-tina-model-of-dac8830

器件型号:DAC8830
主题中讨论的其他器件: DAC8831

您好!

 一个帐户想获取 DAC8830 TINA 模型来使用 TI TINA 进行一些噪声仿真、但网站上只能找到 IBIS 模型。  

您能帮助提供 DAC8830的 TINA 模型吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    可以让客户使用 DAC8831模型。 这些器件具有非常相似的性能。  

    此致!

    K·琼斯