This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:ALDO 电压

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331279/ads8686s-aldo-voltage

器件型号:ADS8686S

您好!  

客户想了解有关 ADS8686S 中 ALDO 的更多信息。

什么是 ALDO 典型 电压? 以及什么是最小值和最大值。 ALDO 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken

     REGCAP 引脚上的电压约为1.9V、这是内部模拟稳压器(ALDO)的电压输出、您还可以在下图中看到数据表中的 ALDO 范围。

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴尔

        客户希望了解更准确的 ALDO 电压范围。

    图7-21中的最小值为1.7V。 该最小值的误差范围是多少? 
    同样、 是隔离器的误差范围、 最大值(2.1V)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken

    您能告诉我、为什么客户如此重视该 Aldo 电压吗? 这是一个仅用于 ADS8686S ADC 内部使用的 LDO/电压、 不应用于客户的外部电路。 您所问的内容没有特征。

    -戴尔