This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:ADC 选择建议

Guru**** 2856870 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1246, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331425/ads1246-recommendations-for-adc-selection

器件型号:ADS1246
主题中讨论的其他器件:ADS124S08、、 ADS124S06

您好!

我正在寻找符合以下规格的 ADC。

  • 它必须在-50°C 至300°C 的范围内测量 PT1000 RTD、整个范围内的精度为0.001°C。
    • 通过以下方式绘制电路、使用4.7k Ω 电阻器和3.3V 电源、RTD 上的整个温度范围几乎为0.4至1.1V。   在该精度下测量-50.000至300.000之间所需的位数为 log2 (350000)=18.4。  这使我们处于24位 ADC 的范围之内。
    • 对于具有3.3V 激励的24位 ADC、LSB 为~0.196uV。   
    • 在0.4到1.1V 范围内的350,000箱可得到2uV 的箱大小。  因此、24位 ADC 应该适用。
    • 上述计算忽略 RTD 的非线性、但有一些可用裕度。
  • 用于进行此测量的 RTD 也将由一些硬件比较器进行监控、这些比较器会与固定电压进行比较;因此我无法使用内部激励电流源进行测量。
  • 我想使用稳定的3.3V 电压轨作为激励电流、对 RTD 进行比率测量。 然后测量通道0-1上的信号、我会利用我们具有用于设置分压器的精密基准电阻器这一知识来计算电阻。
我想获取适合此应用的24位 ADC 的建议。  我以前使用过 ADS124S08进行 RTD 测量、但它似乎比这里的要求更强大。  由于硬件监控电路、内部电流源等大多数出色功能将不会被利用。

我已经看到了 ADS1246、它似乎与此应用可能需要的更一致。  是否还有其他24位 ADC 适合此类单次 RTD 测量?

感谢您的任何帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在问题中参考的参考原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward Hunckler:

    我知道您说 ADS124S06比您需要的要多、但除了它的通道/功能比所需的要多外、是否有理由不使用该 ADC? 我假设您已经从硬件和代码两个方面对该器件有经验。 如果切换到新的 ADC、也将需要编写新代码。

    您可以使用 ADS124S06并使用 REFOUT 功能通过电压激励来偏置 RTD。 这样、您的信号和基准(内部基准)就成比例关系、这应该会产生最佳结果。 请注意、ADS1246不提供此功能、因为它没有内部基准。

    此外、ADS1246无法支持与电源相同的 VREF、请参阅下图。 请注意、VREF (最大值)必须为 AVDD-AVSS-1V、在您的情况下为2.3V。 有一些简单的方法可以解决这个问题、但我只想指出、您绘制的电路将无法正常工作。

    -Bryan