This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401EVM-CVAL:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1328940/lmh5401evm-cval-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:LMH5401EVM-CVAL

您好

请提供此产品的 CE/EU 符合性声明。  T 上不提供 CE/EU 符合性声明。 I 网站。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请允许我花点时间对此进行研究、以便为您提供所需的信息。 感谢您的耐心。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥您好

    当然、没有问题。 在本周内、我将期待收到您的回复。

    再次提前感谢您、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我将此帖子重定向至相应的组。 他们应该很快回复您。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    附加 LMH5401-CVAL 的符合性声明。

    e2e.ti.com/.../sszqej9.pdf

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、

    谢谢你。 这将解决/关闭该请求。