This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664:采样率和 SLVDS 频率

Guru**** 2856650 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331148/adc3664-sample-rate-and-slvds-frequency

器件型号:ADC3664

您好!

我对 ADC3664数据表的表9-3、9-4和9-5有疑问。

在每个表中、数据频率是 dclk 频率的两倍、但关于时序图、因为我们处于 DDR 模式、 我猜测数据的频率(以 MHz 为单位)与以 MHz 为单位的 DCLK 相同、但实际上 MSPS 的位速率将是 DCLK 频率的两倍。

您能解释一下我错了什么吗?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于数据处于 DDR 模式、因此会在 DCLK 的上升沿和下降沿对数据进行采样、因此数据速率是 DCLK 的两倍。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、但即使数据速率是 DCLK 速率的两倍、以 MHz 为单位的频率也是相同的、否?

    ADC3664数据表的图9-32中:

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、以 MHz 为单位的频率是相同的。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但在数据表的表中、Data 和 Dclk 之间的频率不同、所以我要问。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、数据应以 Mbps 而不是 MHz 为单位。  我们将努力使其在数据表中更新。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    此致