This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:有关 ADS1298R 的一些问题,请帮助查看原理图

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1292R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1329936/ads1298r-some-question-about-ads1298r-pls-help-to-review-the-schmetic

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件: ADS1292R、 ADS1298

尊敬的专家

我们现在正在 使用 ADS1298R 设计一种12导联 ECG+RESP+抗除颤干扰产品。 您能帮助我们检查一下设计原理的问题吗?
12导联 ECG 的连接方法是否正确?
2. RESP 连接方法是否正确?
3.如果上述两种方法连接正确、是否意味着一个肢体导联 V6缺失?
4.产品中抗除颤的需求有哪些好的处理方法?
5.如果 ADS1298R 无法设计具有12导联 ECG+RESP 功能的产品? 请推荐可以执行12导联 ECG+RESP 功能的产品。
请尽快回复,谢谢。

e2e.ti.com/.../8270.ECG_2D00_ADS1298R.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    AVSS 电压电平是多少?它是如何产生的?

    ADS1298R 不能支持带呼吸功能的12导联 ECG。

    您能否就您的客户直接与我联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    非常感谢您的答复。  

    1.AVSS 电压有两个选项:A。 已连接-2.5V b.已连接至 GND。

    但 我们发现连接-2.5V 电源可能导致导联脱落问题,所以我们改为单端电压电源,AVSS 连接到 GND。

    我们可以使用 ADS1298+ADS1292R 解决方案来实现12通道谐振功能吗? 是否有原理图可供参考?

    或其他可以实现上述功能和相关参考的解决方案。