This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:关于 ADC 传输功能问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1332504/ads7128-about-adc-transfer-function-issue

器件型号:ADS7128

您好、支持团队

我们看到的 ADC7128数据表中为8.3.3。 以及 ADC 传递函数

公式1是1 LSB = Vref /2^N

如果 AVDD=1.66v 和3.2v、则我们计算器

LSB=1.66v/4096=0.00040527

LSB=3.2V/4096=0.00078125

我们按照表8-1:(AVDD/2)+1LSB 至(AVDD/2)+2LSB = 801 (理想输出代码)

所以 AVDD 1.66v 和3.2v 是否同样是理想的输出代码是0x801?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    对于 ADS7128、AVdd 是基准电压。  计算结果是正确的、但最小 AVdd 电压为2.35 (不是1.66)。  对于2.35V 到5.5V 范围内的任何 AVdd、LSB 的大小将根据公式1发生变化。  输出代码将始终遵循表1 - FFF+将为 FS、FS 将为0x000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom:  

    感谢您的答复、我想我的问题是 AVDD 是否是3.3V 固定电压、以及 AINx 的输入电压是否符合表1以获得输出代码

    例如:  

    绿色块为 (AVDD/2)+ 1 LSB 至(AVDD/2)+ 2 LSB、AVDD 为3.3、LSB 为3.3V/2^12 = 0.0008056640625、因此输入电压范围为  

    1.6508056640625v 至1.651611328125v。

    对于该函数、我有两个问题

    在此范围内、输出代码是0x801、对吧?

    2.如果 AINx 引脚的输入电压在1.66到3.2991943359375之间,那么输出代码是什么?  

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    802至 FFF、LSB 大小不会随模拟输入而变化。  它完全取决于模拟电源电压。