This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5401-Q1:有关 AFE5401信号输出的问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331621/afe5401-q1-question-about-the-signal-output-from-afe5401

器件型号:AFE5401-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F28386D

你好。

我对 AFE5401的输出信号有疑问。

我想将 ADC 输出的数据转换为 IQ 信号并对其进行傅里叶变换。

这是我第一次使用 ADC 执行此类操作、因此我不知道。

当基带信号的振幅在1.3V 到3.3V 范围内时、我想知道是否可以将 AFE5401的数据输出转换为 I SIGNAL 和 Q SIGNAL、而且我还想知道如何操作。

我真的很抱歉这个初学者的问题,但如果你能帮助我,我真的很感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    此设备不支持 DEMOD 功能。 您能解释一下为什么需要 I 和 Q 信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉没有问题。

    我正在开发 FMCW 雷达。

    我想将数据输出从 AFE5401发送到 DSP (TMS320F28386D)、并通过傅里叶变换获得有关距离、速度和角度的信息。 因此、我希望根据 IQ 信号进行计算。

    例如、如果值1500是从 AFE5401的 CH1输出的、我想将此值显示为 IQ 信号。 我如何转换它?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Q 信号仅在与同相和异相信号 (0度和180度)混合时才会出现。 此选项在此设备中不可用。 当输出到达时,它只是模拟波形的样本和量化信号。 在这上,你可以采取傅立叶变换,但 IQ 信号不能从设备获得.  如果您需要 IQ 数据,则必须在设备外进行此混频器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢...  由于基带的差分信号是为每个通道输入的、因此我认为从 DSP 输入的值可以转换为 IQ 信号。

    我有 TSW1400、使用它进行仿真检查的结果显示了我预期的 FFT 信号。  我必须在 DSP 内执行此类操作。

    TSW1400如何将 AFE5401的输出值处理为 FFT?

    我想让你忘掉她们,更是做不到。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该设备提供 CMOS 输出(D11:0)的输出数据,从数据表中,您将 能够分离每个通道输出数据 。 一旦接收到该数据、您就可以采用 FFT。 您可以绘制每个 FFT 单元的幅度、从而获得与 TSW1400卡相同的频谱。