This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8698:8通道 ADC 工作方式类似于4通道 ADC、有未正确的引脚映射到地址

Guru**** 2473470 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1332518/ads8698-8-channel-adc-behaving-like-a-4-channel-adc-with-miss-mapped-pin-to-address

器件型号:ADS8698

我有8通道 ADC、其完整器件型号为 ADS8698 32TQ4 ADYP、与数据表中的值有一些偏差。

我从4个通道和 AUX 获得数据。

a.通道地址范围上的数据输出与4通道(C000h - CC00h)一致

b.不同的通道地址到引脚映射(C000h 在引脚18/19和16/17上)、(C400h 在22/23和18/19上)、(C800h 在12/13和20/21上)和(14/15上的 CC00对22/23)

c.对于 D000 - DC000地址范围数据输出、仅具有0x20000左右的噪声值   

所有通道使用同一电路。 因此,我对这个问题有深入的了解,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IME:  

    感谢您的发帖。 我们将研究这个问题。 您是否有可以共享的原理图来显示与 ADS8698的所有连接?

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这是该设计中使用的原理图。 我希望这对您有所帮助。