This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:ESD、EFT &ADC IC 的 FDOW 抗扰度测试失败

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331823/ads131m04-esd-eft-fdow-immunity-test-failure-with-adc-ic

器件型号:ADS131M04
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

我使用的是 TI ADC 器件编号 ADS131M04。 这是使用的 ADC 配置。
时钟频率= 2.048 MHz
模式= VLP
数据速率= 1Ksps
OSR = 1024
通道增益= 8至64 (取决于客户配置)
使用的通道= AIN1、AIN2、AIN3
启用 DC 块滤波器:0101b = 1/64

数据速率= 1Ksps
OSR = 1024
通道增益= 1
使用的通道= AIN0
直流阻断滤波器禁用:

通道 AIN1、AIN2、AIN3我将使用截止频率为~820Hz 的抗混叠滤波器(三阶 Sallen Key 滤波器低通滤波器)
通道 AN0我正在使用截止频率~1.7KHz 的抗混叠滤波器(无源 RC 一阶低通滤波器)。

现在我所面临的问题是在 ESD (外壳上的接触6kV)、EFT (5kHz、15ms 突发)和 FDOW (3MHz 50ms 突发、10MHz 15ms 突发、30MHz 5ms 突发)期间。
EFT 和 FDOW 是共模噪声,应用于外部连接器电缆,该电缆在 AIN0线路上具有内部至 PCB 的电流互感器。
施加在此 ANI0线路上的 EFT、FDOW 抗扰度测试信号会影响抗扰度测试期间 AIN1、AIN2和 AIN3上的正常信号测量。
在 ESD 接触放电测试时也观察到类似情况。

我是否必须深入了解 ADC IC 才能调试该问题?

PS:我具有隔离式预处理电路(衰减+滤波器)、并且在抗扰度测试期间短接 AIN1、AIN2、AIN3、理想情况下我读数为0V、但在 AIN0相关通道上执行抗扰度测试或施加 ESD 时、我会看到0V AIN1、AIN2、AIN3受到干扰。 进行此测试的目的是为了确保预处理电路是否引起此处的故障、但看起来预处理电路稳定并且怀疑 ADC IC 有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    EMC 测试是一种系统级测试、测试结果与您的系统设计密切相关、包括适当的保护电路、PCB 布局设计等。

    我 还没有对基于 ADS131M0x 的设计进行 EMC 测试、但 我们已经对其他 Δ-Σ ADC (ADS124S08)进行了 EMC 测试 、并且在 EFT、浪涌、 抗辐射和传导抗扰度测试方面取得了非常好的结果。   如果 您要 直接与我共享您的设计文件或通过您所在地区 TI 当地办事处的某个人(FACE/销售人员)共享您的设计文件、我一定会为您提供帮助并提供我的反馈和建议。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我们曾尝试直接与 TI 的 FAE 或销售团队取得联系、如果其他方面有任何进展、我会随时告知您。