This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408:切换输入信号电压

Guru**** 2901340 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1332230/dac81408-toggle-input-signal-voltage

器件型号:DAC81408

您好

    我们需要 DAC81408才能在切换模式下工作、我参见图31说明 toggle signal:1Vpp、 但是我们想要 使用外部4kHz  振荡器来驱动切换引脚、4kHz 振荡器输出信号是3.3V 逻辑电平、3.3V 电 压电平适合切换0~2吗?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我还有一个问题:在切换模式下、为什么 VOUT 信号上存在毛刺?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该纹波是由切换模式引起的吗?

    如果我们将 DAC81408设置为切换模式、则 toggle0/1/2输入为4kHz 3.3V 电平方波、我可以在 VOUT 上测量此类纹波吗? 纹波频率和振幅是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:  

    Sanjay 正在审查此问题、并将很快作出答复。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:
     

    1.是的、您可以通过具有3.3V 逻辑电平的4KHz 振荡器时钟来驱动切换[0:2]。 请从数据表中查看以下详细信息。

    2. 该图显示了 当 CLRz 信号被激活时 VOUT 的响应。 在 CLRz 激活之前、DAC VOUT 在20V +/-1V 的电压下处于切换模式。 在 VOUT 上+/-1V 是由切换模式操作引起的、并将切换电压设置为19V 和21V。  

    3.这些切换电压可以按照以下提供的数据表说明进行设置-    

      

    谢谢。
    桑贾伊