This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7563:关于命令

Guru**** 2876630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331630/dac7563-regarding-to-the-commands

器件型号:DAC7563

您好、团队成员:

数据表中的表12中的"更新所有 DAC 寄存器"意味着什么?

例如、当 DB[21:16]=[010000]时、DAC-B 寄存器会是什么样子?

此致、

正和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa-San:  

    每个通道有一个输入(缓冲器)寄存器和一个输出寄存器。 任何表示更新所有 DAC 寄存器的命令都会将数据从输入寄存器移动到所有通道的输出寄存器。 对于突出显示的特定命令、通道 A 的输入寄存器将使用新数据进行更新、输出寄存器也将同时使用这些新数据进行更新。 在此命令期间、通道 B 输入寄存器中的任何数据也会更新为通道 B 的输出寄存器。  

    当 客户希望 DAC 的两个输出同时更新时、这一功能非常有用。 为此、他们可以写入通道 B 的输入寄存器、然后写入通道 A 的输入寄存器/更新所有 DAC、以便两个通道同时使用新数据进行更新。  

    此致!

    卡琳恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:

    感谢您的讲解!

    此致、

    正和