This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:差分输入和内部电压基准

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1330474/ads122c04-differential-input-and-internal-voltage-reference

器件型号:ADS122C04

1.在单电源条件下差分输入模式是否为负(即 Vn)?
2.如果使用2.048V 的内部参考电压、应该如何连接 REFP 和 REFN 引脚? 他们是将此图参考为以下图、还是只是悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    Unknown 说:
    1. 在单电源的条件下、差分输入模式是否为负(即 Vn)?

    是的、当 Vp< Vn 时、输出代码将是负值(二进制补码)。 但在使用单电源时、输入引脚上的电压必须仍然相对于 DGND 为正(AVSS 应为= DGND)。  

    Unknown 说:
    2. 如果使用2.048V 的内部基准电压、应如何连接 REFP 和 REFN 引脚? 他们应该参考以下图表还是仅悬空?

    当仅使用内部基准时、REFP 和 REFN 可保持悬空。 在所示的图表中、REFP 连接到 AVDD 以扩展可测量的电压、最高可达 AVDD (5V)。  

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。 我阅读了第11.1章中的介绍。 输入差分输入时、建议 AIN0/1为对、AIN2/3为对。 然而、AIN1/2用于典型应用。  您可以帮助您 澄清一下此?  、因为从接线的角度来看、两条相邻的迹线(AIN0/1和 AIN2/3)确实很容易布线并且引入的干扰很小。 所以我应该遵循布局指南还是 典型的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    可以根据多路复用器寄存器的寄存器配置设置来使用输入的任何组合。  

    建议使用相邻输入、因为它们更易于布线。 将 AIN1和 AIN2作为输入所示的图中没有什么特别之处、例如、可以改用 AIN2和 AIN3。 AIN1和 AIN2彼此相邻且工作正常、因为在所示的应用中仅使用了一个差分输入对。  

    对于单个芯片上的2个差分输入对、建议使用 AIN0-AIN1和 AIN2-AIN3、因为这是最简单的布线方式、但也可以使用其他组合。  

    此致、

    天使