This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43401:CWG 频率精度

Guru**** 2513005 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC43401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1332221/dac43401-cwg-frequency-accuracy

器件型号:DAC43401

大家好、

我的客户需要一个周期周期为100us +/-5%、脉宽为5us +/-5%的 PWM 信号。

DAC43401的 CWG 的精度是多少? 是否有可满足上述要求的智能 DAC 器件?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirai-san:  

    遗憾的是、我没有看到获得具有5%占空比的10KHz 频率的方法。 为了获得更快的占空比、我们需要执行更大的代码步骤、从而降低 可能的占空比分辨率。 我没有看到可提供5%占空比的代码阶跃和时间阶跃组合。  

    此外、由于缓冲器输出的响应时间有限、在该应用中用作比较器的 DAC 的输出缓冲器会在较快的频率下出现占空比较小的问题。  

    AFE43902可能会满足此要求。 它具有基于模拟输入且占空比可配置的 PWM 输出。  对于任何模拟输入、客户都可以将占空比始终配置为5%。 然而、该器件与 DAC43401一样、仍会有+/-10%的频率误差。  

    此致!

    K·琼斯