This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:外部时钟支持

Guru**** 2771595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1333822/adc12dj3200evm-external-clocking-support

器件型号:ADC12DJ3200EVM

我们希望尝试在信号发生器与此器件之间同步时钟。 从我能在文档上讲的内容来看、实现这一点的唯一方法是启用外部时钟、这需要对电路板进行一些修改(换掉一个电阻器和几个电容器)。我的问题是: 这个假设是否正确、或者是否有不同的方法同步时钟? 如果这是唯一的方法、那么在对电路板进行修改后默认的内部时钟是否仍可使用、还是我们当时采用了外部时钟?

此外、对于 C49 C52和 R70、具体需要哪些部件? 或者、C50 C51和 R67处的电容器和电阻器是否要移至这些新位置。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    是的、要同步您的时钟、因此没有漂移、您需要通过交换电阻器和电容器来启用外部时钟。 是的、在您进行外部时钟修改后、板载时钟仍将可用、您只需进行必要的修改即可切换回。

    对于我会使用0.1uF 的电容器值、这些只是交流耦合电容器、对于电阻器 R70、您可以使用0欧姆的电阻器。 该电阻器仅用于更改时钟源路径。

    此致!

    埃里克·克莱克纳