This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:具有 ADS54J60的 Xilinx IP 内核 JES204B

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1333844/ads54j60evm-xilinx-ip-core-jes204b-with-ads54j60

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54J60

您好!

我将结合使用 ZCU102评估板与 ADS54J60EVM。 我打算使用 Xilinx Vivado 软件中的 IP 内核 JESD204。 我可以使用供应商 Xilinx 的 IP Core JESD204B、而不能使用 TI 的 IP Core JESD204B 吗?

ADS54j60中有安全密钥阻止使用 Xilinx 或其他供应商的其他 IP 内核?

此致、

埃里弗顿·卡斯特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erivelton:

    您可以使用所需的任何 JESD IP。 该器件不仅限于与 TI-204C-IP 配合使用。

    谢谢,Chase