This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34RF52:最小输入差分电压

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34RF52

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1332380/adc34rf52-minimum-input-differential-voltage

器件型号:ADC34RF52

大家好、

您能告诉我 ADC34RF52的时钟输入(CLKP/M)最小输入差分电压 V_ID 吗?

最大 和典型值 数据表中指定了值、但未指定最小值。

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki、

    输入的规格范围是0.3Vpp 至4Vpp。

     有关性能与时钟振幅之间的关系、请参阅下面的数据表图7-9。 我已经将0.8Vpp 标记为显示它开始实现适当性能的位置、但是由于更高的压摆率和采样边沿上的较低随机度、更高的时钟电平总是更好。  我仍然建议自己以2Vpp 来运行器件、因为这样将获得比1Vpp 时钟好大约0.4dB 的衰减。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase-San:

    感谢您的评论。

    但我不知道数据表中输入是从0.3Vpp 到4Vpp 的规格。

    您能告诉我它是在哪里指定的吗?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我上面张贴的图中,它是。 如果 SNR 在低至0.3Vpp 时不起作用、我们将不会显示。 出于这个原因,我们不能说任何更低的将起作用。

    谢谢,Chase