This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:DAC38RF8xEVM 同步正在切换、DAC 没有信号输出

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1333461/dac38rf82evm-the-dac38rf8xevm-sync-was-toggling-and-the-dac-has-no-signal-output

器件型号:DAC38RF82EVM

我在使用 DAC38RF8xEVM 时遇到困难。 建立 JESD204b 链路后、SYNC 继续切换、且 DAC 没有信号输出。


时钟电路采用 DAC38RF8xEVM 中的板载 VCXO 时钟模式(CMODE4)将板的 VCXO 更改为120MHz 并更改寄存器设置。 VCO 频率为2.5GHz、到 DAC DACCLK+的时钟输出频率为2.5GHz、SYSREF+为9.765625MHz、这是旁路 DAC 的 PLL。

JESD204b 配置

通道速率= 12500.00MHz

双 DAC、实际输入、4通道、1倍插值为2500

配置为全速率的串行器/解串器

串行器/解串器时钟预分频器= 2

串行器/解串器 PLL Vrange = 0

串行器/解串器 PLL 倍频器= 10

2 TX DAC-HD = 82121  双 L-M-F-S、单链路

K=32

pSCR= 0

N = 16

10/5000

以下是 DAC reg

FPGA jesd204b IP 将外设配置为

    localparam [7:0] pDID     = 8'h00;

    localparam [3:0] pADJCNT  = 4'h0;

    localparam [3:0] pbid     = 4'h0;

    localparam    pADJDIR  = 1'b0;

    localparam    pPHADJ   = 1'b0;

    localparam    pscr     = 1'b0;

    localparam [4:0] PL       = 5'b0111;

    localparam [7:0] pm       = 5'b00001;

    localparam [1:0] PCS      = 2 'd0;

    localparam [4:0] PN       = 5 'd 15;

    localparam [4:0] pnt      = 5 'd 15;

    localparam [4:0] ps       = 5 'd1;

    localparam      PhD      = 1'b1;

    localparam [4] PCF      = 5 'd 0;

    localparam [7:0] pRES1    = 8'h00;

    localparam [7:0] pRES2    = 8'h00;