This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:是否有任何 ADC 转换器可以触发某个值的信号?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1332087/ads8686s-is-there-any-adc-converter-which-can-trigger-a-signal-for-some-values

器件型号:ADS8686S
主题中讨论的其他器件:ADS8688A

下午好!

我想问是否可以配置德州仪器(TI)的 ADC、这样、如果它接收到的 X 值高于某个限值、它将触发一个到达微控制器的信号(以便微控制器在 GPIO 上对该信号进入一个外设中断)。 我需要应用这个 ADC 来读取电流读数、并且微控制器形成信号、 但我希望实现代码、以便在发生短路时、ADC 本身会解释超出限值的情况并触发一个信号、该信号通过 GPIO 进入微控制器并导致中断。
我不知道您的 ADC 是否具有这些特性。

此致、
佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    您可以检查 ADS8688A、它具有可用作微控制器中断的 Alarm 功能。 如果您对 ADS8688A 有任何疑问、请创建新主题。

    BR-Dale