This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7809:ADS7809UB/1K 产品标识

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1329893/ads7809-ads7809ub-1k-product-marking

器件型号:ADS7809

您好

您可以帮助确认为什么此物理标记与数据表标记不一致、缺失字母 B

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingjiao:

    如果仔细查看 ADS7809 数据表和 TI.com、您应该能够看到此 ADC 实际上有两个型号、即 ADS7809和 ADS7809B。 您要展示的设备是 ADS7809、而不是 ADS7809B。

    -戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Dale

    根据您的回复、这意味着此产品有两个标记、对吧?

    任何标记都是一致的、对吧?

    标记参数和性能是否有任何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingjiao:

    我正在向团队核实这款器件的最高评分、因为我刚刚知道最近发生了变化。 我可能会在下周早些时候向您回复。 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingjiao:

    我会在与同事再次核对后更正反馈。  两者都具有顶部的"ADS7809U"符号。  ADS7809的外部封装 B ‘仍应携带 B’、但单独的芯片不应携带。 这是  一年前的一个变化。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, Dale

    我不明白你的意思。 我想确认图片中的物理物体是否与产品 ADS7809UB/1K 一致

    模型与实际的模型相同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingjiao:

    你可以看到 外包装上的区别(B 或常规版)、但不能 区分它是"B"还是不仅仅是芯片的顶部标记。 ADS7809UB 和 ADS7809U 在物理芯片上具有相同的顶部标记(ADS7809U)。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    与这两个标记相对应的产品参数是否不同? 我们没有 B 的物体是正确的物体(ADS7809UB/1K)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingjiao:

    正如我提到过的、两个版本仍然可用、没有任何变化。

    -戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    那么标记为何不一致? 您是否有相关文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingjiao:

    我没有任何其他可以与您分享的信息。 您可以与购买此器件的公司(分销商或 TI 当地办事处)联系、以获取更多信息。 我将关闭此主题、因为这是一个技术支持论坛!

    -戴尔