This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204:COMMON-DAC-TRIG:位3中的寄存器字段名称错误

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1333097/dac63204-common-dac-trig-wrong-register-field-name-in-bit-3

器件型号:DAC63204

实际的数据表  SLASEX3A - 2021年3月- 2021年12月 针对 DACX3204修订在部分中具有错误的字段名称  7.6.11 COMMON-DAC-TRIG 寄存器(地址= 21h)[复位= 0000h](页62)

在  图7-32. COMMON-DAC-TRIG 寄存器 现场 3:RESET-CMP-FLAG - 2 与字段7相同。 字段3应该用于输出3、而不是2? (如字段3中的内容所示:从  RESET-CMP-FLAG -2  至  RESET-CMP-FLAG -3 )。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:  

    是的、这是一个很好的发现。 位3应该是 RESET-CMP-FLAG 3。

    每个通道的触发条件按如下分组:

    此致!

    K·琼斯