This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001A:有关 DAC11001A EVM 设置的问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC11001A, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1333035/dac11001a-question-about-dac11001a-evm-setup

器件型号:DAC11001A
主题中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

大家好、

我想与您联系以了解 DAC11001A EVM、由于 MSP430E401Y EVM 当前不可用、 我们可以用其他方法连接 DAC11001A EVM 和 PC 吗? 谢谢。

此致

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:  

    通过使用跳线将控制器的 SPI 引脚与 EVM 相连、可将任意 SPI 控制器与 EVM 相连。  

    还可以使用  EK-TM4C1294XL 来代替 MSP430E401Y。 EK-TM4C1294XL 似乎可以从 TI.com 和样片商店获取。  

    此致!

    K·琼斯