This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE882H1EVM:AFE882H1中的 DAC

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE882H1, AFE882H1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331136/afe882h1evm-dac-in-afe882h1

器件型号:AFE882H1EVM
主题中讨论的其他器件:AFE882H1

大家好、

在芯片中测试 DAC 时我遇到了1个问题。
目前、我们将 从 USB 为 AFE882H1单独供电、而对于主板、我们将单独供电。
当我关闭主控制器但 AFE882H1仍有功率时、我尝试写入 DAC 寄存器、它的值为44572

仅当我禁用 AFE882H1并禁用 MICRO 并同时为其加电时、我才看到 DAC 数据正确。

为什么会出现此问题?

提前感谢、  
此致、

阿尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarti:


    我不确定在禁用 AFE882H1和 MICRO 后看到 DAC 数据输出的原因、然后同时为它们供电。 但是、AFE882H1应根据与 DAC 数据寄存器的通信做出反应。 对器件的计时应该没有任何奇怪的地方。

    我认为您应该使用示波器来查看器件何时写入器件命令以及电路板何时通电。 此外、您可以使用 AFE882H1EVM 并使用示波器来验证类似的时序。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:
    如果我的这12到15个位的值为12、那么 FIFO 中保存的总字节数是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarti、您好!

    由于显示的 H2U_LEVEL 值仅显示偶数字节计数、因此 FIFO 会保持24或25个字节。

    谢谢。
    卢卡斯