This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7800:DAC7800是否适用于更换 AD5722RBREZ

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7800, DAC61402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1334094/dac7800-is-dac7800-suitable-for-replacing-ad5722rbrez

器件型号:DAC7800
主题中讨论的其他器件: DAC61402

尊敬的专家:

我的客户正在使用 AD5722RBREZ。 DAC7800是否适合更换? 建议用于新设计吗? 谢谢。

Br、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    我 建议 提供 DAC61402。 这来自最新的高电压 DAC 系列、具有1至16通道和12/14/16位分辨率。