This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3563:关于 GND

Guru**** 2889140 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1334130/adc3563-about-gnd

器件型号:ADC3563

尊敬的技术支持团队:

我要确认 ADC3563的 GND。

①在 ADC 规范中、GND、IOGND 和 REFGND 的电压范围为-0.3Vmin 至+0.3Vmax。
我了解到、这是三个接地之间的电位差的规格。
这种理解是否正确?

②在 ADC 技术规格中、我了解到 AVDD 和 IOVDD 的参考0V - 0.3Vmin 到2.1V 是 GND 的参考电位(0V)、以①为单位。
这种理解是否正确?

此致、

TTD

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCB 布局请使用一个接地端。 数据表中的接地基准尝试描述器件内部每个接地引脚的参考位置。

    是的、0V 是 GND 的基准。

    此致、

    Rob