This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61416:与 SDO 使能的 DAC61416流模式交互

Guru**** 2556470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1333394/dac61416-dac61416-streaming-mode-interaction-with-sdo-enable

器件型号:DAC61416

我正在使用 DAC61416RHAT 并通过 SPI 对其进行配置。  3.3V 系统电压、 使用2MHz 时钟的3.3V SPI 电压。

我发现存在问题、当 SPIC34寄存器中的 STR-EN 位置1时、SDO 管脚将被禁用、就好像 SDO-EN 已被清除一样。 我对同一寄存器中的一些其他位进行了实验、并将其隔离到该特定位。 在随附的示波器跟踪中、您可以看到0x0AA4 (默认值)和0x0A84的寄存器写入使 SDO 引脚保持工作状态。 写入0x0A8C 值(STR-EN 置位)会导致 SDO 管脚死区。 数据表未显示流模式和 SDO 输出之间的任何关系。 请参阅随附的示波器轨迹。 它会显示每个写入两次的值来演示 SDO 引脚的状态。 首先是0x0AA4、然后是0x0A84、然后是0x0A8C。  最后一个值添加到 STR-EN 位中、同时保持 SDO-EN 为高电平并且 SDO 管脚变为死区(空闲-高电平)


非常感谢您提供任何见解。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶米,  

    桑贾伊正在审查,并将很快回到你。

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶米,  

     

    SDO 启用仅在正常和菊花链模式下工作、而 SDO 在流模式下禁用、因为菊花链和 流模式在数据解释方面不兼容。
     

    谢谢。

    桑贾伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sanjay。  

    即使没有应答、我也能确认芯片还在听。 我看到了数据表中关于菊花链限制的位。 这里刚才说过、在流模式下不支持该功能、因此会完全禁用 SDO 引脚。  遗憾的是、在流模式下无法验证寄存器设置。 最好能在数据表中更明确地说明这一点。 好消息是、该部件(及其所在的系统)运行良好。 不过、很高兴能够解决这个小谜题。 谢谢您的提问。  

    耶米亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶米,  

     

    我理解您的痛点、我们将 在下一个数据表修订版本中予以纠正并更加清晰。  
     

    谢谢。

    桑贾伊