This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:查找带 FPGA 或具有 EVB FPGA 接口的4 ADC 通道 EVB

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1333164/ads5296a-looking-for-4-adc-channel-evb-with-fpga-or-with-interface-to-evb-fpga

器件型号:ADS5296A

您好: IAM 正在寻找符合以下要求的 EVB  

- 4个 a2d 通道  

-采样率>= 20 Msps

-接口串行 LVDS 到 FPGA (无 JESD)  

-分辨率:约10位  

需要 帮助来找到这样的板 ..  

评估模块是否足以连接 FPGA?   https://www.ti.com/lit/ug/slau537/slau537.pdf?ts = 1709720022141&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS5296A

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 EVM 具有连接采集卡(TSW1400)的连接,如图所示。 您是否希望使用自己的 FPGA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    是的,我们更喜欢 A2D 到我们的 FPGA ,  
    另外,我看到这个 FPGA EVB 是 Stratix IV One ,不符合我们的要求  

    是否有 这样的模数转换器具有 FMC 连接 ?  

    THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 EVM 具有用于连接 TSW1400采集卡的连接器。 您可以检查是否可以在设计中使用相同的。