This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:3.3V 输出电压的最大分压器电阻值

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1332897/ads7830-maximum-voltage-divider-resistor-value-for-3-3vout

器件型号:ADS7830

专家、您好!

客户想知道 输出电压为3.3V 时的最大分压器电阻值是否为3.3V。 由于3.3V 输出电压与 RTC 电池相连、因此它们希望最大限度降低3.3V 输出电压的功耗。 他们的 RtoP/Rbottom = 40.2kohm/100kohm、并且他们想知道他们是否能够为它放置 MOhm 电平电阻器? 如果不需要、我们如何计算输入引脚上3.3Vout 检测所需的最小电流。 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    我无法为您回答这个问题。  您需要弄清通过分压器电路可以达到的最大电流大小、从而满足设计要求。  从此处、您可以确定电阻分压器元件值。  我建议在电阻分压器电路之间添加一个单位增益缓冲器、然后再到达 ADC 输入端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    客户现在已经提供了一个构建、电路板现在无法添加缓冲器。 我们向 E2E 查询了另一回复、如下链接。  

    ADS7830:模拟输入电流消耗-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    他们使用的 SCL=100kHz、我们是否知道模拟输入电流的大小和外部分压器的最大值?

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从图15可以看出、采样发生在6个 SCL 周期以上、因此图形最短时间(dT)为60us。  图3.3V 是最坏情况 dV。   如果 I = C*dV/dT,则得到25pF * 3.3V/60us 或大约1.4uA。