This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE881H1:是否可以使用 I2C 通信与 UART 输入端的 AFE881H1通信?

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE881H1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1333989/afe881h1-can-you-use-i2c-communication-to-communicate-with-the-afe881h1-on-the-uart-inputs

器件型号:AFE881H1

到目前为止、将该组件放置在 PCB 上后、所绘制的100 mA 大于其电流消耗。 在连接到 I2C 时此元件是否可用? 当该元件放置在电路板上时、同一行上的所有其他元件在通过 I2C 进行通信时会发生冲突。  

我们是否可以使用 I2C 通信与 UART 输入上的 AFE881H1通信?

如能为使用此组件提供任何帮助、我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robb,  

    I2C 和 UART 不是兼容的通信协议。 I2C 基于串行时钟进行锁存、并在两条通信线路上使用上拉电阻器。 UART 根据定时位传输进行发送、并使用驱动的输出。

    如果您已将 UART 线路连接到 I2C、则通信肯定会发生冲突。

    约瑟夫·吴