This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53701-Q1:内部基准有何变化?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1333729/dac53701-q1-what-is-the-variation-of-the-internal-reference

器件型号:DAC53701-Q1

您好!

我们 在设计中使用 DAC53701-Q1、我们需要计算整个设计的精度。 我们使用内部基准电压、但我找不到基准电压(仅为典型值1.2V)和增益的最小值和最大值的规格。 我还想知道温度下基准电压增益的变化。

此致、

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:  

    初始精度为 ±1%。  

    增益是在输出缓冲器上、而不是在基准上。 因此、该温度范围内的误差可以推断为器件的增益误差。

    此致!

    K·琼斯