This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:悬空输入

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1334544/adc128s102-floating-inputs

器件型号:ADC128S102

如果其中一个模拟输入(IN0、IN1、...IN7)悬空、对 ADC128S102WGRQV 有什么影响?  在这种情况下、通过器件的 VA 电源中是否存在电流增加?  对于这种情况、电源电流的幅度是多少?

如果其中一个数字输入(SCLK、DIN、CSN)悬空、对 ADC128S102WGRQV 有什么影响?  在这种情况下、通过器件的 VA 电源中是否存在电流增加?  对于这种情况、电源电流的幅度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周喜

    感谢您的提问。

      从模拟电源的角度来看、模拟输入保持悬空不会产生影响。 它 应该会实现 正常的电流消耗。 将其中一 条数字线路保持悬空(至少/CS 和 SCLK)可能会导致 电流消耗降低、因为没有这些线路、器件将不会执行任何操作(即、不进行转换、因此不会消耗转换电流)。 当 未应用 DIN 时、 无论最后一个命令通道是什么、ADC 都将继续采样、或者可能是某些随机通道、因为当 DIN 悬空时不会选择定义的通道。

    我希望这对您有所帮助。

    此致!

    萨米哈