This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL1401:是否可以将 TPL1401用作200k 数字电位器以调节 UCC28086的 RT 引脚

Guru**** 2521170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28086, TPL1401, TPL0102-100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1333344/tpl1401-can-tpl1401-be-used-as-a-200k-digital-pot-to-adjust-the-rt-pin-of-ucc28086

器件型号:TPL1401
主题中讨论的其他器件:UCC28086、、 TPL0102-100

您好!  

我想询问  TPL1401DSGT 是否可以使用数字电位器来调节 UCC28086等 PWM 控制器的 RT 引脚(频率)。 如果不能、您是否有可用于调节 UCC28086的 RT 引脚的高达200k 的 Digot?

此致、

明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bright、您好!  

    感谢您与我们联系。  

    由于 RT 引脚需要真正的电阻器、因此无法在此处使用 TPL1401。 TPL1401具有一个输出缓冲器、因此它根据内部电阻输出电压。

    遗憾的是、我们的产品系列中没有任何可实现100k Ω 以上电阻的数字电位器。  

    谢谢!  

    伊尔利亚·沃尔科夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!  

    我在这里同意 Illia 的观点。 另一个建议考虑使用双通道数字电位器的双通道 来实现200k、例如 TPL0102-100。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Illia 和  Katlynne、

    感谢您发送编修。  

    我有进一步的查询;

    1) 1)建议的数字电位计 IC 的电源电压为2.7 - 5.5V。 我需要在1.8V 至5.5V 电压下工作 的数字电位器 IC、以便为 IC 提供最大1.8V- 2V 的电压、这是因为 UCC28086的 RT 引脚最大绝对电压为2V (请参阅 UCC28086的数据表、第3、4、7页)。 Kindy 检查 UCC28086的 RT 引脚 是否能在2.7V 电压下工作、如果 使用 TPL0102-100、则不会损坏 RT 引脚  

    2)如何进行串联连接? 草图/图表会有所帮助。

    e2e.ti.com/.../ucc28086.pdf

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查以红色标记的连接图是否正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!  

    VDD 需要2.7V 至5.5V、但 HA 输入可以具有0至 VDD 之间的任何输入。 因此 RT 引脚的限制不应受 TPL 所需电源电压范围的影响。  

    两个串联通道的连接图是正确的。 RT 的电压为 V =(数字电位器的电阻)*(从 RT 流出的电流)。 我没有在数据表中看到来自 RT 的预期电流、但鉴于数据表建议使用此范围内的电阻器值、应该没有问题。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的答复。  

    第3页列出了 UCC28086 RT 引脚的电流绝对最大额定值、约为-100uA 至100uA

    此外、我打算在连接双通道数字电位器之前连接430K R。  

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!  

    绝对最大额定值是引脚可以承受的值、但这不是引脚在运行期间的电流。 再次查看数据表的该部分、看起来 RT 的电压似乎固定为~1.5V。 在这种情况下、通过 RT 的电流由所选的电阻器值设置。 只要您连接到 RT 的总电阻值在建议的范围内、此配置就应该没问题。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    谢谢!