This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:器件 ID 错误

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1334105/dac8775-device-id-wrong

器件型号:DAC8775

嗨、团队,

我们当前正在使用 DAC8775、并且 RESET 引脚在上电后仍保持高电平。 当我读取器件 ID 时、它是0x0003。 为什么该寄存器的值发生变化? 当 DAC8775的复位引脚在上电时保持高电平时、是否会使 DAC8775的寄存器混淆? 我是否需要执行硬件复位才能恢复? 或者在接通电源之前、我是否必须保持复位处于低电平?

现在、我们发现有1个发生此错误、总共测试了20个。

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    数据表的第39页规定、加电后、必须通过 RESET 引脚进行硬件复位。

    这可以通过在启动时将 RESET 保持为低电平或在启动后将其切换来实现。

    我认为、未发生这种情况时的行为没有明确描述、但这将是一个很好的步骤。

    谢谢。
    卢卡斯