This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14155:断电状态

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC14155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1330941/adc14155-power-down-state

器件型号:ADC14155

 置位断电时 ADC14155输出引脚的状态是怎样的?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:

    很抱歉耽误你的时间、我们计划明天在实验中看看。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:

    根据有关断电的数据表(第20页)、"在断电模式下、输出数据引脚未定义、并且管道中的数据损坏。" 这可能假定为输出数据引脚为高电平或低电平、具体取决于断电前的最后一个值。

    我用示波器证实了这一点。 在正常运行中、输出数据线正在切换。 当器件进入断电模式时、该引脚有时保持低电平、有时保持高电平、具体取决于断电前的最后一种状态。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Drew。   在上电和断电期间、1.8V 和3.3V 之间的关系是否存在任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace、

    否。 唯一的限制条件是数据表第5页的绝对最大值。

    此致、

    德鲁