This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE881H1EVM:UBM 下的 HART 调制解调器波特率

Guru**** 2813955 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE881H1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1335137/afe881h1evm-hart-modem-baud-rate-for-ubm

器件型号:AFE881H1EVM
主题中讨论的其他器件:AFE881H1

您好!

我使用 AFE881h1进行 HART 通信。

我想使用 UBM 模式、但我有一个疑问。

UBM 使用9600波特率、任何我的 HART 器件使用的都是波特率1200。 那么、是否建议在这种情况下使用 UBM?

我想以1200波特率交换 HART 消息。

根据我的理解、 如果我在微控制器侧使用9600、那么 AFE881h1就能以1200的速度与 HART 器件进行通信?

请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议对 AFE881H1使用 UBM 模式、以便继续使用9600波特率通信。 如果 UBM 模式被启用、该器件将阻止1200波特通信。

    谢谢。
    卢卡斯