This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3421:输入阻抗

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1323500/adc3421-input-impedance

器件型号:ADC3421

您好!

您能否分享 ADC3421的输入阻抗?

整个器件系列的输入阻抗是否相同?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    请参阅数据表中的图181和图182。 在整个器件系列中、这看起来是相同的。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关 绝对最高评级的更多信息?
    数据表的绝对最大额定值表中没有输入电流规格。
    当输入电压高于1.9V 时、ADC3421的最大输入电流额定值是多少?
    这将帮助我们确定输入电阻器的大小。

    想知道这是否与内部 ESD 二极管的阈值电压和最大电流有关。
    ADC3421的 SPICE 模型不包括内部 ESD 二极管模型。

    非常感谢您的帮助。  基思

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    这是因为输入随频率而变化。 电阻与频率间的关系显示在上述数据表图表中。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这并没有回答我们关于 ADC3421的‘绝对最大输入电流额定值'的问题、如下表所示:ADS131M0x ADC。

    ADC3421的‘数据表没有"绝对最大输入电流"规格、如 ADS131M0x ADC。

    我们正 尝试保护 ADC3421免受输入过载情况的影响、如随附的应用手册 sbaa506。

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我们必须与设计团队核实此器件的绝对最大输入电流是多少。

    让我在几天后回复您。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我们刚刚从设计团队那里听到关于这一点的反馈。 输入的绝对最大输入电流为- 15mA。  

    谢谢,Chase