This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5474:5962R1320801VXC 盖子和散热器是否接地?

Guru**** 2580535 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5474-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1334059/ads5474-5962r1320801vxc-lid-and-heat-sink-grounded

器件型号:ADS5474

大家好、我想知道是否需要散热器和盖子接地? 是否接地? 或者、接收器是否需要接地以实现两者的接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimas:

    该封装没有导电盖、因此如果您尝试、就无法将其接地。 所谓的电源板确实用作模拟接地、必须接地。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该参考-SP 版本。 ADS5474-SP。 这个设计有一个金属盖子、用于对封装进行密封。 但没有提到盖子是否接地。 也没有提到散热器是否接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimas:

    我会尝试为您验证这一点。 ADS54xx 系列的许多密封封装都具有一个悬空盖、但没有接地。

    请给我几天的时间来回应更新。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimas:

    金属盖子接地到散热器(封装背面)、这意味着盖子接地。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、需要将散热器焊接到地以将它们连接到地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimas、

    正确、散热器需要接地(类似于上述商用封装的情况)。 盖子将连接到该接地端。

    谢谢,Chase