主题中讨论的其他器件: ADS7038
您好!
ADS7038-Q1的数据表未明确提及手动模式下 GPI/GPO 的行为。 您能否支持以下情况下的输出行为是什么?
通道 ID | 引脚配置 | 手动模式下的 TX | 输出行为? (Rx 帧) |
0 | AN0 | 发送请求、在手动模式下的地址0x11 -> MANUAL_CH_SEL 中读取 CH_ID 0的 ADC 值 切换到 AIN0 |
|
1 | AN1 | 发送请求、在手动模式下通过地址0x11 -> MANUAL_CH_SEL 读取 CH_ID 1的 ADC 值 切换到 AIN1 |
|
2 | 数字 I/P | 从 GPI_value 寄存器读取值 | Rx 帧中接收到哪些数据? 通道2的 AN0值或数字 I/P 值? |
3 | AN3 | 发送请求、在手动模式下通过地址0x11 -> MANUAL_CH_SEL 读取 CH_ID 1的 ADC 值 切换到 AIN1 |
我们会在这个 N+2迭代中得到 AN1的值吗? |
4 | 数字 O/P | 向通道4写入数字高电平 | 在这一迭代过程中,通道是否会变得很高? |
5 | 数字 I/P | 从 GPI_value 寄存器读取值 |
在此迭代中我们是否会得到 GPI 通道5的 I/P 值? 我们应该在这个 N+2中接收到的 AN3值会发生什么情况? |
6 | AN6 | 发送请求、以在地址0x11 -> MANUAL_CH_SEL 中的 Manual 模式下读取 CH_ID 6的 ADC 值 切换到 AIN1 |
|
7 | AN7 | 发送请求以在手动模式下的地址0x11 -> MANUAL_CH_SEL 中读取 CH_ID 7的 ADC 值 切换到 AIN1 |
已参阅用户手册中的以下图表