This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34RF52:FIR 滤波器详细信息

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34RF52

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1329405/adc34rf52-fir-filter-details

器件型号:ADC34RF52

数据表7.3.5 (ADC34RF52)中 说明抽取滤波器的输出为16位分辨率。

滤波器之间使用了多少位、以及位是如何删除、丢弃、舍入、截断还是饱和的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hidemi:

    请允许我花几天时间与您联系。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hidemi:

    DDC 输出为20位。 在 JESD 块中有一个截断操作、以减少到16位。 根据 JESD 工作模式、它可以截断为16位或发送所有位。 如果是具有大工艺增益的高抽取模式(例如64或128)、建议使用20位输出模式。 在抽取为4、8、16或32的情况下、建议使用16位输出、因为20位输出模式具有额外的开销、但不会提高性能。

    谢谢,Chase