This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316:此芯片损坏的可能原因是什么?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1334483/tx7316-what-are-the-possible-causes-of-damage-to-this-chip

器件型号:TX7316

我们将 TX7316设计到多波束声纳系统中。  该系统有两个8通道传感器、每次仅运行其中一个。  我们使用 T/R 开关将16个脉冲发生器通道多路复用到8个接收器通道、其中 RX_AN 短接至 RX_BN。  为支持该功能、我们在 A 通道上进行脉冲/接收时将 TR_SW_DIS_Bx 寄存器位设置为高电平、在 B 通道上进行脉冲/接收时将 TR_SW_DIS_Ax 寄存器位设置为高电平。  我们将使用片外波束形成。

我们定期使用 TX7316芯片"弹出"功能、即使它们没有由传感器加载也是如此。  在某些情况下、这是由于意外指定的占空比过高(脉冲发生器激活之间的接收时间过短)所致。  但是、由于防故障保险柜的硬件损坏、现在仍有筹码使用。

除了驱动短路输出或以过高的占空比驱动之外、我们还应该寻找可能损坏 TX7316的任何其他误用情况吗?  在高占空比的情况下、是否过热保护不能保护芯片呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarrod、

    我很遗憾听到您在使用此器件时遇到问题。 由于此器件属于 NDA 范围、因此我们希望使对话脱机。

    您能否访问 support_us_afe_tx@list.ti.com  并提供此 e2e 帖子的参考资料?

    谢谢。此

    致、 萨维扬