This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:示例代码中并未实际执行 checkStatus 功能。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1333953/ads1261-the-checkstatus-function-is-not-actually-implemented-in-the-example-code

器件型号:ADS1261

看看此处的示例代码: SBAC199、checkStatus 函数没有实际实施。  您能否提供实施?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    本页顶部链接的相关主题中有一些相关代码。  您可以根据从状态寄存器读取的警报来决定要采取的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  在进一步挖掘后,这对我来说是有意义的。