This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960EVM:AFE 的电源连接

Guru**** 2389060 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4960EVM, AFE4960
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331332/afe4960evm-supply-connection-of-afe

器件型号:AFE4960EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4960

你(们)好!

我们已经购买了  AFE4960EVM。

在 EVM 中、 AFE1的 F6 (AFE1_SUP3/RX_SUP)和 C5 (AFE1_SUP4/IO_SUP)引脚未连接至电源。

但是 AFE2的电源引脚(C4、A6、F6和 C5)连接到各自的电源。

您能解释一下吗? 不连接 AFE1的电源引脚(F6和 C5)是否有任何原因?

谢谢、此致!

斯内哈·克

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    我们希望使本次讨论脱机、因为器件 AFE4960处于选择性披露状态。

    请将与 AFE4960相关的问题转给邮件列表  biosensing_afe-support@list.ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:


    我已将电子邮件发送至  biosensing_afe-support@list.ti.com。 尽管如此、我没有收到您的任何响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    我们已通过电子邮件收到您的查询。

    我正在与团队进行核实、并会在一两天内与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    希望您也收到了跟进邮件!
    有任何相关更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    我已通过电子邮件回复。 我将关闭这个帖子。