This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:较新产品建议

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1335726/ads1231-newer-product-recommendation

器件型号:ADS1231

大家好、

我的客户想要选择用于称重模块的 ADC。 它们需要带集成 PGA 的24位分辨率。  

除 ADS1231外、您是否有更好的产品值得推荐? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey Wu:

    您能否在主题跟踪工具包的"备注"部分发布客户姓名?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey:

    ADS1231是一款推荐用于称重模块的出色器件。 我们有一款采用 ADS1235的更高通道器件 、他们可以考虑使用。

    另一系列器件中采用了 ADS1220、但其噪声性能不如其他两种器件。

    如果他们需要更高性能的器件、可以选择 ADS1260 系列、但这样网络价格就更高。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    约什