This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34RF52:未使用的输入终端

Guru**** 2890630 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34RF52, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1329275/adc34rf52-unused-input-termination

器件型号:ADC34RF52
主题中讨论的其他器件: LMK04832

大家好、  

您能告诉我如何端接 ADC34RF52未使用的输入通道吗?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki、

    请允许我花几天时间来看看这个。

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki、

    未使用输入的输入终端应如下所示。 只需通过0.1uF 电容器将每个输入端简单地交流耦合到接地。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase-San:

    让我重新解释一下这个问题。
    我的客户将通过交流耦合向 LMK04832 LVPECL 输出(2000mVpp、120Ω 至 GND)中的 CLKP/M 和 SYSREFP/M 提供时钟。
    这样可以吗?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从功能上讲、ADC 的性能将被 LMK04832降级、但 选择 LVPECL 2000mVpp 是用于驱动时钟输入的最佳输出格式选项。