This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:Tdacwait 规格与 DAC 同步更新延迟

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1334797/dac81416-tdacwait-spec-vs-dac-synchronous-update-delay

器件型号:DAC81416

大家好、

 如下所示、我们按照 tdacwait 规格列出、其值为2.4 μ s。

如何理解此顺序 DAC 更新和以下同步更新延迟。

似乎结果不同:2.4us 与1us。

您可以帮助分享一些意见以便更好地展示?

谢谢

此致

米娅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、  

    Sanjay 将审查您的问题并尽快提供答案。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、
     

    数据表中存在错误。 请检查以下说明-  

     -异步模式-
    在同步上升沿和 下一次 DAC 代码更新之间,顺序更新的最短等待时间为2.4us

     -同步模式- 从 LDAC 下降沿到 下一次 DAC 代码更新之间顺序更新的最短等待时间为2.4us  

     

    谢谢。

    桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢回答、我们是否会很快在数据表中更新此错误?

    谢谢

    此致

    米娅